Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1
团队、您好!
我有一个定制电路板、其中包含可以通过 SPI 控制的 TIC12400-Q1 IC。 我刚刚接触该 IC。 我尝试从读取数据表中读取数据、并尝试从 IC 中读取数据、但无法读取开关状态。如果我短接地和输入线路、也可以只读出"0"、请需要一些指导来正确读取数据。
我能够读取器件 ID。
但是、当我尝试将模式设置为 ADC 时、它无法正常工作。 我正在写入0xE5FFFFFE 以将模式设置为 ADC 状态。 我很怀疑我能否读取模式 reg 的状态。 它是否会返回我在写入时设置的状态?
请帮助我读取通道12至通道17的开关状态。
为了读取通道12至通道17的 ADC 状态、我需要遵循哪些所有配置?
请帮助