This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1027-Q1:当 TLIN1027 Vsup 为12V 时、我们是否可以将 TLIN1027连接到24V 上拉 K-Line?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1027-Q1, TLIN2027-Q1, TLIN2029EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328784/tlin1027-q1-can-we-connect-tlin1027-to-24v-pulled-up-k-line-when-tlin1027-vsup-is-12v

器件型号:TLIN1027-Q1
主题中讨论的其他器件: TLIN2027-Q1TLIN2029EVM

您好  

当 TLIN1027 Vsup 为12V 时、我们可以将 TLIN1027连接到24V 上拉 K-Line 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许 VLIN 高于 VSUP。 但请注意、TLIN1027-Q1本身会将线路上拉至 VLIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、

    请记住、LIN 上的高电平/低电平阈值是基于 VSUP 的百分比确定的。 虽然 TLIN1027-Q1将承受这种情况、但较低的 VSUP = 12V 将 TLIN1027-Q1的输入低阈值降低到0.4 * 12V = 4.8V、而不是0.4 * 24V = 9.6V。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、更新我的问题。
    1.对于 TLIN1027、我们的项目不使用 LIN 接口、而使用 K-Line (ISO9141)。
    那么、我可以将 K-Line (ISO9141)信号直接输入到 TLIN1027的引脚6?
    K 线路将上拉至 Vbat (12V/24V)、但 TLIN1027可支持12V 应用。
    那么、它是否仍能用于我们的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉普顿、

    不用担心、如果有问题、请随时提问。

    TLIN1027-Q1和 TLIN2027-Q1旨在与 ISO 9141应用兼容、因为它们不具有显性状态超时特性。 这使得 LIN 能够无限期地保持主导地位、ISO 9141可能需要这一点。

    TLIN1027-Q1仍将 VSUP 用作 LIN 输入高/低阈值的基准。 无论 VSUP 如何、对于 TLIN1027-Q1的绝对最大限值±45V 和 TLIN2027-Q1的±60V 内的任何 LIN 电压电平、它都不会损坏、因此在 VSUP = 12V 时它可以承受高达24V 的上拉电压。

    我提出了输入高/低阈值、以确保您意识到、由于阈值变低、这可能会影响 TXD/RXD 的时序。 如果您的 MCU/控制器可以这样、那么它应该是可以接受的。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    1.在输出应用中、MCU 电压域为3V3、K-line 可能上拉至12V 或24V (VSUP)。 根据这些信息、您能否解决有关 高/低阈值问题的更多信息? 您是说更高的上拉电压会导致 TXD/RXD 转换的持续时间更高吗?

    2. 如果我们需要进行 K-Line 原型设计,您认为 TLIN2029EVM 是合适的起点吗?

    谢谢。

    汉普顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉普顿、

    TLIN1027-Q1正在从 LIN 引脚读取/接收数据、以将 LIN 总线状态传递到 RXD。 LIN 高/低的阈值由 VSUP 的百分比决定。 您只需确保 总线上任何器件的每个输出低电压绝对低于总线上任何器件的最低输入低阈值。 当每个器件都具有相同的 VSUP 时、这不是问题、但如果您为不同的器件提供不同的 VSUP 电平、则必须确保它们兼容。 否则、收发器可能无法正确读取 LIN 总线。

    关于 EVM、是的、TLIN2029EVM 是评估组件的最佳选择。

    此致!

    丹尼