This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:SMI 通信和 RMII 通信的特定长度要求

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329437/dp83822if-specific-length-requirements-for-smi-communication-and-rmii-communication

器件型号:DP83822IF

大家好、

DP83822IF 的手册提到了布局的等长要求:

SMI 通信和 RMII 通信的具体长度要求是什么? 差异不能有多大? 请尽快回复,谢谢!

此致

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    RMII/SMI 总布线长度应小于6英寸。

    RMII 迹线长度匹配将取决于速度:

    对于1G、应匹配50mil 以内的 RMII 迹线。

    对于10/100M、请在100mil 以内匹配 RMII 布线。

    更多信息、请参阅以下布局检查清单:

    SNLR048.xlsx

    SMI 布线的严格程度略低、允许在100mil 内匹配 MDC/MDIO。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    非常感谢您的回复!

    在您提供的检查清单中、 MDI 布线:

    建议 PHY 与磁体之间的总长度小于3英寸

    而在产品说明书中 RMII 布线

    保持布线长度尽可能短、建议不要超过2英寸、最大不要超过6英寸

     

    因为我们的 Mac 是在 CPU 板上,PHY 是在 COM 板上,我无法同时满足这两个要求。 对于我的条件、哪个具有更高的优先级?

    非常感谢,期待您的回复!

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    遗憾的是、我无法对此进行评论、因为我们尚未验证违反 MDI/MAC 布线布局的行为。

    谢谢!

    埃文