This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:最大电缆长度、DS90CR285至 DS90CR286A 无差错

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR285, DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330504/ds90cr286a-maximum-cable-length-w-error-free-at-ds90cr285-to-ds90cr286a

器件型号:DS90CR286A
主题中讨论的其他器件:DS90CR285

您好!

我的客户希望使用 DS90CR285和 DS90CR286A 通过66MHz 移位时钟发送和接收462Mbps 数据。
在该数据速率下、用户可以使用多达多少米的无差错3M MDR 电缆?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获得这些信息、您需要联系电缆供应商自己、让他们进行 S 参数分析。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolas、

    感谢您的答复。
    我的客户还有一个问题。
    随附的应用手册(snla008a.pdf)提及了"LVDS 驱动器能够高速驱动长电缆(长达10米)。"  在这里、"高速"是指什么数据比特率?
    高速意味着使用66MHz 移位时钟时的462Mbps 数据?
    e2e.ti.com/.../snla008a.pdf

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、由于 DS90CR286A 支持1.848Gbps 的最大吞吐量、"高速"指的是吞吐量的一半、即0.924GHz。  

    此致!

    尼古拉斯