This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:兼容性和配置查询

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331259/dp83867ir-compatibility-and-configuration-query

器件型号:DP83867IR

您好!  

我们需要在我们的项目中使用 DP83867IRRGZR、请确认 PHY 与 TI 处理器 AM3352BZCZ 兼容、  

此外、回答我的以下有关相同设计的问题、

1.根据定义的规格、我们使用 VDDIO= 3.3和其他的电压轨1.0、1.8和2.5、电压轨的时序要求是什么、如果不能一次提供所有电源轨、延迟的容差是多少、 该器件适用于1.8V 和2.5V 电压轨、请针对其他电压轨提供建议;如果我们按任何顺序为所有电压轨供电、是否可以。

2.根据 TI 的时钟源、晶体25MHz 或采用1.8V 25MHz 的振荡器、

3.建议如果在 RMII 配置为50MHz 时钟的系统中、适合 RGMII 的25MHz 时钟还有任何其他偏好、这会导致更少的系统级更改、在这种情况下的系统级更改是什么、并且还会共享相同的 Linux 支持包。  

4. PHY 和处理器之间的时钟和数据位的驱动器侧是否需要串联终端电阻器。

5. TG1G-E012NZLF 是否适合该操作、还建议我们是否应短接  当前组装有0E 跳线和0.1uf 电容的磁性元件的中心端子。

6.差分线路上是否有任何上拉要求、还是内部可用

谢谢。

里沙夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishav:

    是的、DP83867与 AM3352BZCZ 兼容 。 为了供将来参考、为了使处理器和 PHY 兼容、请检查它们是否支持相同的 MAC 接口。  AM3352BZCZ 支持 DP83867IR 所支持的 GMII & RGMII。

    请在下面找到我的回答。

    1.根据定义的规格、我们使用 VDDIO= 3.3和其他的电压轨1.0、1.8和2.5、电压轨的时序要求是什么、如果不能一次提供所有电源轨、延迟的容差是多少、 该器件适用于1.8V 和2.5V 电压轨、请针对其他电压轨提供建议;如果我们按任何顺序为所有电压轨供电、是否可以。

    • 唯一的要求是 VDDA1p8在25ms 内或在 VDDA2p5的同时出现

    2.根据 TI 的时钟源、晶体25MHz 或采用1.8V 25MHz 的振荡器、

    • 只要满足部分中所述的规格、晶体或振荡器都可以 9.2.1.2 和  9.2.1.3 最重要部分。

    3.建议如果在 RMII 配置为50MHz 时钟的系统中、适合 RGMII 的25MHz 时钟还有任何其他偏好、这会导致更少的系统级更改、在这种情况下的系统级更改是什么、并且还会共享相同的 Linux 支持包。  

    • Linux 支持与
    • DP83867IR 不支持 RMII。  

    4. PHY 和处理器之间的时钟和数据位的驱动器侧是否需要串联终端电阻器。

    • PHY 和处理器之间不需要串联端接电阻器

    5. TG1G-E012NZLF 是否适合该操作、还建议我们是否应短接  当前组装有0E 跳线和0.1uf 电容的磁性元件的中心端子。

    • 请将变压器规格与中列出的要求进行比较 表9-1磁性隔离要求    生成 SOA。

    6.差分线路上是否有任何上拉要求、还是内部可用

    • 请参阅部分 第9.2.1.1节 有关所有 MDI 侧连接的数据表说明。

    此致、

    阿尔瓦罗