This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:产品推荐

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330184/trsf3221e-product-recommendation

器件型号:TRSF3221E
主题中讨论的其他器件:TRS3221E

您好!

请帮忙推荐一款适合电池电源的产品,希望静态功耗小,速度要求很低,包装也小。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3221E 会更慢且更便宜。

    RS–232收发器只有在断电时才具有低功耗。 3221的自动断电功能会在其接收器未连接至激活的驱动器时停用其自己的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您一如既往的帮助。

    Rhea,

    TI 的工程师也将在本周结束前发表进一步的评论。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    克莱门先生的回应是否足以解决您的建议或您是否需要进一步的帮助? 如果是、还请提供您需要的发送器和接收器数量、所需的任何 ESD 要求以及您需要支持的最大数据速率。

    -鲍比