This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09-Q1:12V 电源轨建议

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09-Q1, TSM24CA-Q1, TSM24CA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331962/tpd1e10b09-q1-recommendation-for-12v-power-rail

器件型号:TPD1E10B09-Q1
主题中讨论的其他器件: TSM24CA-Q1、 TSM24CA

大家好、

我的客户 AUO 正在为吉利汽车显示平台工作、我们在其先前的设计中使用了 TPD1E10B09-Q1来实现6.3V 电源轨。

现在它们将同一电源轨更改为12V、因此需要选择新的 ESD 二极管、您能提供一些建议吗?

如果我们这里没有合适的解决方案、可以将两个 TPD1E10B09-Q1串联使用吗、我们需要考虑任何副作用?

此致

范宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:

    如果钳位电压足够低、可以在此处使用 TSM24CA-Q1。 下载 IC 的部件号是什么?

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    钳位电压高达40V、下游 IC 绝对最大值为20V。

    能否帮助大家分享两种系列 ESD 应用是否可行、以及它可能产生什么副作用?

    此致

    范宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:

    感谢您提供这些信息、TSM24CA 是不合适的。 我将向您发送离线消息以继续此对话、但我将说明以下系列配置的优点/缺点:  

    借助串联配置、可以实现所需的工作电压、但同样、由于增加了工作电压、钳位电压也将是两个器件的总和、因此理论上钳位电压将翻倍。  

    IPP 还会限制为串联器件的最小额定值、因为您要堆叠同一个二极管的两个、这没有区别、因为它们都具有相同的浪涌额定值。

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安