This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:VILC 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332685/tca9509-vilc-question

器件型号:TCA9509

专家、您好!

我的客户希望知道 TCA9509的行为。 如果需要正常工作、则侧 Vo (max)应小于0.15V (VILC、 是这样吗? 如果是、则对于该规格而言应过于严格。

如果没有、那么 VILC 的定义是什么? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    是的、您的理解是正确的。 驱动 A 侧的器件的 VOL 必须低于 VILC、以确保将正确的逻辑电平传输到 B 侧。 请注意、仅对 A 侧提出 VILC 要求、因为该侧包含内部电流源。 如果与当前设计不兼容、请考虑选择其他 I2C 缓冲器。  

    此致、

    插孔