This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2:交流耦合输入

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332182/ds90lvra2-ac-coupled-input

器件型号:DS90LVRA2

该接收器是否可以接受交流耦合输入?或者如果是交流耦合的、我们是否需要设置外部共模电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    共模的典型值为1.2V、但根据数据表、该接收器在−1V 至2V 共模范围内接受低至100mV 的交流耦合输入(VCC 为1.8V)。  

    请参阅 本应用手册 以正确端接交流耦合输入并实现1.2V 的典型 共模值。

    此致、Amy