This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:3通道差动 MUX

Guru**** 2766965 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331685/hd3ss3411-3-channel-differential-mux

器件型号:HD3SS3411
主题中讨论的其他器件:TS3USB3031

大家好、

我们是否有器件支持以下方框图功能? BW 应>2.5G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dane:

      我们没有适用于双通道的解决方案、但我们有单通道1:3多路复用器 TS3USB3031、它具有6GHz 的 BW。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回复、我看到它是用于 USB 信号。 它是否可用于通用信号多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dane:

      它也应该适用于其他高速信号。 您的应用是什么?

    此致

    布赖恩