This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:TUSB8043A/HD3SS3220

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324426/tusb8043a-tusb8043a-hd3ss3220

器件型号:TUSB8043A
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

您好!  

我们将您的 TUSB8043A 集线器与 HD3SS3220端口控制器配合使用。  我不清楚我们是如何设置集线器 来自动检测 USBC 方向的。  集线器保持向端口/控制器供电(VBUS)。  当我们插入一个器件时、直到 VBUS 被关闭/打开、方向才会更新。  请参见随附的。 您能否解释一下我们应该如何设置集线器、以便在将器件插入 USBC 连接时、硬件会自动检测器件方向?

Thenks,
据

e2e.ti.com/.../7713.USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed:大家好:

      您需要将3220配置为 DFP、并使用 ID 引脚控制向 TYEP-C 连接器的 VBUS 引脚提供 Vbus 的 Vbus 开关。

      对于集线器、您可以禁用电源开关。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉响应延迟。  这确实解决了我的问题、感谢您的帮助!