This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:RS485相关问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, THVD1512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332263/sn65lbc180-rs485-related-issue

器件型号:SN65LBC180
主题中讨论的其他器件:THVD1512、THVD1552

我仍有关于 RS485 (SN65LBC180DR)的一些问题、

  • 是否需要端接? 如果是,该值是什么,以及两端是否需要该值?
  •  因为我们观察到 DE 和 RE 引脚的不同状态? 在半双工和全双工模式下工作的 DE 和 RE 引脚的标准状态应该是什么?
  全双工   半 双工  
  德语 德语
传输   高   低电平   高   低电平
接收   高   低电平   低电平   低电平  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线的两端应该有终端。 但如果使用单向点对点连接、则只需要在接收器处进行端接。

    端接电阻应等于电缆的特性阻抗。 RS 至485电缆通常具有120 Ω。

    在半双工系统中、只有在传输时才能启用 DE。 如果您不想接收自己的数据、则可以连接 DE 和/RE。
    在全双工系统中、您可以始终启用驱动器和接收器。 您可能需要有时禁用它们以节省电力。

    (LBC180是一款非常旧的器件;THVD1552/THVD1512更便宜且更好。)