This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:1000BASE-KX 收发器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331163/tlk10232-1000base-kx-transceivers

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件:DS100BR111

是否有任何产品支持用作重定时器/转接驱动器或用作双通道收发器 1000BASE-KX 至背板以太网 I n 小型封装。  

此致、

SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享有关您的应用的更多详细信息、让我更清楚地知道应该推荐哪些器件?

    • 会启用和/或 LT 吗?
    • 2个通道是方向相同还是双向?
    • 每个通道的接收器上将有多大的插入损耗?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    • 会启用和/或 LT 吗?
    • 如果提供了 LT 选项、则将启用、这将是一个额外的优势。

    • 2个通道是方向相同还是双向?
    • 2个用于 TX、2个用于 Rx 的通道(2个端口用于  1000BASE-KX)。  

    • 每个通道的接收器上将有多大的插入损耗?
    • 最大回波损耗将为12dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是我的 器件建议。

    • 重定时器: DS110DF111 支持 1.25Gbps 的数据速率。 CDR 旁路(原始数据)模式下支持、不支持 LT。 包括在625 MHz 下高达~10dB 的 CTLE 升压。 此器件包括1个双向通道、因此您的应用需要2个单元。
    • 转接驱动器:
      • DS100BR111 支持1.25Gbps 的数据速率。 10G-KR 模式支持 AN 和 LT。 包括频率为1.25 GHz 时高达18.4dB 的 CTLE 升压。 很遗憾、625 MHz 上没有现成的 CTLE 升压转换器。 此器件包括1个双向通道、因此您的应用需要2个单元。
      • DS100BR210:与 DS100BR111等效、但包括2个方向相同的通道。 您的应用需要2个器件。
    • 收发器: TLK10232 支持1.25Gbps 数据速率。 1G-KX 模式下支持 AN 和 LT。 包括在625 MHz 下高达~8dB 的 CTLE 升压。 此器件包括2个双向通道、因此1个单元足以满足您的应用需求。 请注意、此器件比我们的转接驱动器和重定时器更复杂、并且需要投入更多的精力来实现。 封装尺寸也明显大于我们的转接驱动器和重定时器。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯。