This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:PHYCR 寄存器的属性位[4:0]

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331652/dp83826i-attribute-bit-4-0-of-phycr-register

器件型号:DP83826I

您好!  

根据 DP83826I 数据表修订版 G、您为 PHYCR 寄存器的"attribute"位[4:0]填充了空白、如下所示。

然后、我有以下问题。

问题1:是否高于可写位域(R/W)? 还是高于只读(R/O)位域? 哪一个是正确的?
(这意味着我希望您确认用户是否可以在启动后覆盖 PHY 地址设置。)

Q2、根据数据表、该器件可以设置为8个 PHY 地址。
我认为有3位 PHY 地址就足够了。 但是、这个函数有5位。 准备上层位域的目的是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    感谢您联系我们、请在下面找到我的答案。

    Q1:它是 RO、不确定为什么留空、但 PHY 地址无法通过寄存器配置。 它只能通过自举引脚来完成。

    Q2:  DP83822是一个类似的 PHY、支持5位地址字段。 此寄存器映射可能已经转移到 DP83826、但正如您所说、它仅支持一个3位地址字段。 请忽略额外的2位、它们不适用于 DP83826。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro-San、

    我懂了。 请记住、将 Q1的答案应用于下一个数据表。

    Br、