This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD265:适合此器件的最新一代版本

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD265, TCAN1051H, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331611/sn65hvd265-latest-gen-for-this-device

器件型号:SN65HVD265
主题中讨论的其他器件: TCAN1051H、 TCAN1057A-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在使用 SN65HVD265、并希望更改为更新的器件。  我们是否有 TCAN 系列  SN65HVD265? 更适合 P2P 直接替代产品。 谢谢。

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAN1051H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维多利亚,

    Clemen 是正确的、但如果您不需要+/-70V 总线保护、那么 TCAN1057A-Q1也可以正常工作。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特