主题中讨论的其他器件:TCAN1043、 LM76005、 AM2634
您好!
我们目前正在考虑采用 TCAN1043 (大概是一个变体)来替代 TCAN1044、主要是利用直接连接到电池的 VSUP 通过 CAN 唤醒。 该应用是用于汽车牵引应用的高 ASIL 电机控制单元/逆变器。
由于现有 MCU 电源架构包括用于保护的双 LM74800以及耦合的 LM61496和 LM76005直流/直流降压稳压器、可在低压电源故障时提供冗余(保护 uC 和栅极驱动器等) 我们更希望确保 VSUP 仅在唤醒时处于有效状态、并且当 TCAN1043正常运行时、其电源由与 TPS653860A PMIC 分开的5V LDO 供电。 文档很好、Vcc 和 Vio 功能清晰显示、 但是、我无法确定的是、在 Vsup 出现故障(与功能安全目标相关的故障点、我们需要在 CAN 上具有非常低的总体 PHFM)时、收发器是否会直接出现故障? 我确实看到 VSUP 上的 UV 具有一些故障管理后果、但不清楚这些后果是否是对 VSUP UV 做出响应而不影响功能的情况。
换句话说、VSUP 是负责 IC 中内部电路的正常电源、还是仅"抽头"用于低功耗睡眠待机模式下的电源。 我看到 OV 和反极性保护非常好、但不清楚 VSUP 是否必须工作、否则收发器会下降。
还有一个直接相关的问题:我意识到评论 FUSA 的合规性不是您的职责、但此外、鉴于我们正在使用 AM2634、两个锁步内核对(四核处理器)监控 RX 线路(以确认对接收到的信号达成一致)这一点非常实用。 当然、我可以将其发布到 AM2634论坛部分、这不是问题。
谢谢。
约翰