This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:RS485 TXR 最佳实践问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1512, SN75179B, THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331530/sn75179b-rs485-txr-s-best-practice-questions

器件型号:SN75179B
主题中讨论的其他器件:THVD1512、、 THVD1424

您好!  

  1. 许多 TI RS485 TXR 数据表都不提供有关无源器件(如滤波/大容量电容)的典型应用部分或建议。 电阻器等 而在 TXR(s)注释或帖子中绘制的许多示例电路似乎 显示了 TXR"基本框架"...有什么我应该注意的东西吗? 例如、请参阅此 "前10个 RS 至485设计提示" 、或者甚至这个"在 RS 至485总线上寻求距离或速度?" 甚至是 我们感兴趣的部件 SN75179B 的数据表。   
  2. 许多 RS485讨论强调了使用 RS485时的"霍尔双工"首选性质。 在应用中使用全双工 RS485 TXR 是否有缺点? 在这里特别指出、即不是多节点。  

  3. 我们不需要驱动器/接收器使能功能、但许多器件型号提供了这些引脚。 如果我最终需要这些器件中的一个而不是目前为止确定的器件、则保持引脚始终启用是否会造成任何损害? 除了在不使用时保持某些功能使能的某种功能可能会产生某种"电力成本"之外? 我们不需要 RTS/CTS 等。。 仅 TX/RX…… 所有其他东西都将在软件中。   

  4. 我们的应用适用于相对较小的移动机器人、该机器人的点对点电缆长度小于1米、计划支持 115.2/230.4/460.8kBaud TOPS。 我目前根据到目前为止收集的材料、计划将终端电阻器与我们的 PCB 保持分离。 我意识到它很容易和廉价的下跌一个足迹如此高兴做到这一点,甚至有点令人信服?  

谢谢!  

韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有收发器都需要一个去耦电容器。 根据您的环境、可能需要额外的元件来防止电压瞬变和噪声。

    2.半双工本身并不是首选的,但当您负担不起超过两条信号线时,或者当您在巴士上有两个以上的发送器时,这是必要的。

    3.禁用驱动程序可以节省电力,并且必须允许同一线路上的其他驱动程序处于活动状态。 在半双工总线上、如果您不想接收自己的数据、则需要禁用接收器。

    4.对于单向点对点连接,您只需要在接收器端接。 省略端接将在信号边缘产生反射、随着边缘更快、电缆更长、反射会变得更糟。 在您的应用中、它们可能确实不是必需的、但最好至少拥有该封装。

    5. THVD1512比 SN75179B 功耗更低、更便宜、更稳定。 如果您关注空间、请使用采用较小封装的收发器、如 THVD1424。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    WESS,

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    埃里克·哈克特