This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:上电时序

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331323/tusb8043a-power-up-timing

器件型号:TUSB8043A

您好、团队成员:

数据表上显示" VDD33和 VDD 之间没有加电关系"。

但我可以在 VDD 之前为 VDD33上电吗? 图1看起来 VDD 在 VDD33之前上电。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

       GRSTz 上拉至内部3.3V、因此它将遵循 3.3V。 建议 在3.3V 之前为1.1V 上电、或与3.3V 相同上电。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San:

    客户已从数据表中找到此声明。

    "如果满足所有这些限制、内核电源(VDD)或 I/O 电源(VDD33)可以无限期地加电、而另一个不加电"

    为什么 不能 在1.1V 之前加电3.3V?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

      您可以 在1.1V 之前加电3.3V、但需要确保3.3V 和1.1V 之后 GRSTz 都已稳定。

    此致

    布赖恩