This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:能否在2.2Gbps 的速率下使用 DS15BA101?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330771/ds15ba101-could-i-use-ds15ba101-in-2-2-gbps

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件: DS30BA101

TI 人很好

我的客户想要 在2.2Gbps 的速率下使用 DS15BA101、但在芯片简介中只显示1.5Gbps、而在数据表中有2Gbps 的测试结果。

您能帮助我检查 DS15BA101在2.2Gbps 下是否可以使用?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请向您的客户推荐 DS30BA101。 此设备的额定值为3Gbps。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,、但 DS30尺寸为4mmx4mm、太大、无法用于内镜检查 EE。 客户想要使用3mmx3mm 的 DS15。 因此、您能帮助我检查 DS15是否能够在2.2Gbps 的速率下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    遗憾的是、DS15BA101 尚未验证 为2.2Gbps。 与2Gbps 的情况相同、客户可以使用 一些 DS15BA101器件、并以2.2Gbps 的速率运行。 可能会出现一些眼图性能下降、但客户 ASIC 可能能够处理这种情况。

    此致、Nasser