This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:缺少时钟脉冲

Guru**** 2905550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332052/tca9548a-missing-clock-pulse

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718

大家好!

尝试使用 MUX 与多通道建立 I2C 通信时。 一个观察结果是总线由 IC 的不同通道保持。 这是因为停止事务成功的时钟脉冲本身不生成。 随附的波形供参考。 我将 I2C 库用于 TI RTOS。 正在 TMDXIDK5718上运行通信协议、

请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 不是主器件、也不使用时钟延展、因此从不保持时钟信号。

    主器件(无论它是什么)已经设定为不输出时钟脉冲。 没有足够的信息来确定原因。 如果我不得不猜、我想说这可能是一个软件问题。