This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:I2C 缓冲器查询

Guru**** 2771025 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331507/tca9803-i2c-buffer-query

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: PCA9306LSF0102

您好、在图中、3.3V/1.8V 主器件需要通过 I2C 缓冲器与四个1.2V 从器件进行通信。 有没有合适的方案推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9803将在此应用中工作(如果 A 侧连接到主器件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 侧不能连接到主器件、因为主器件为3.3V/1.8V、从器件为1.2V、是否还有其他建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9803支持这些电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一个要点、即、B 端是电流源、不允许上拉、但 B 端是拿起客户设计的电路板、这我不能更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能使用单个缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户要求安装的设备不超过三个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电平转换、您可以使用 PCA9306/LSF0102 (它不是缓冲器而是无源开关;它的限制是 Vref_B 必须大于 Vref_A、但 I/O 电压可以是任何不低于 Vref_A 的电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们这里的应用、PCA9306与 TCA8306相比有哪些优点和缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已表示无法在您的应用中使用 TCA9803。 可以使用 PCA9306。