This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:SC3/SD3无输出

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331468/tca9545a-no-output-at-sc3-sd3

器件型号:TCA9545A
主题中讨论的其他器件:PCA9545A

大家好、

我的客户遇到了一个问题、即 SC3/SD3没有输出。 实际上、我们的器件 TCA9545APWR 是与另一器件 PCA9545A (NXP)的 P2P。 使用  PCA9545A 时、他们不会面临这一问题。 您知道两个器件之间有何不同规格/功能来促成这种不同的输出行为吗? 下面是供您参考的原理图。 (SMBus 频率约为100kHz)

谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入控制寄存器的值是什么? 您能否对其进行回读以检查其是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    客户可以立即访问和读取 SCL3/DA3。 感谢您的支持。