This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:USB 电源端口:通过充电端口(CDP)连接至 PC

Guru**** 2981620 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325576/bq24392-usb-power-port-connection-to-pc-with-charging-port-function-cdp

器件型号:BQ24392

对于某些应用、我们的 USB 器件需要来自第二个 USB 端口的额外电源。


计划将第二个 USB 用于额外功率、例如、可以从计算机的第二个 USB 端口获取此功率。 未计划进行数据传输。


为了确定 USB 类型并相应地确定可接收0.5A 或1.5A 电流的大小、采用了 BQ24392RSER。


问题:
当将第二个 USB 端口连接到具有充电功能的 PC (Dell)的 USB 端口时、该端口仅定义为0.5A (SDP?) - BQ24392 DP/DM 引脚悬空,如果在 BQ24392 DP 引脚上安装15k Ω 上拉电阻,则 USB 端口被定义为充电(1.5A )( CDP?),但 USB Device Not Recognized ( USB 设备未识别)在 Windows 电脑上出现。


请告诉我如何从 USB 端口获得1.5A、并且不会接收到 USB 设备未重新编码的警告?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     首先、具有 CDP 的端口在 DP 上没有上拉电阻。

      根据我的理解,第二个端口可以支持 CDP 充电和 BQ24392是一起与您的 USB 设备连接到另一个端口在同一台 PC 上,我对吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    无需电池的便携式设备。 比5V@1.5A 略高
    第一个用于为设备供电并交换数据的 USB。
    第二个 USB 仅用于额外电源、它可以是计算机的第二个 USB 或只是一个充电器。 我们只有在连接到输出1.5A 的计算机端口时才会出现问题、但当我们连接第二个端口时、我们会发现它仅输出0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      这个方框图是否正确?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、方框图正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

       您能否 针对上述不同情况测量 CHG_AL_N、CHG_DET 和 GOOD_BAT?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、

    对于0.5A:

    CHG_DET = 0、SW_OPEN=0、CHG_ALL_N=0、GOOD_BAT=1

    对于1.5A:(对于 DP、R=1.5k)

    CHG_DET = 1、SW_OPEN=0、CHG_ALL_N=0、GOOD_BAT=1

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Vladimir:

      您是否可以  在 CDP 模式(DP 上为1.5k)中设置 GOOD_BAT=0,? 因此开关将关闭、没有 USB 数据枚举。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GOOD_BAT=0

    (0.5A:)

    CHG_DET = 0、SW_OPEN=1、CHG_ALL_N=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Vladimir:

       这是典型的 CDP  电路、您可能需要在端口2上找到另一个带有 CDP 的 BC1.2充电设备。 只有 DP 上的上拉电阻器不是 CDP 兼容器件。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以直接连接到 BQ24392 DP/DM 主机
    简单芯片- USB 集线器、HID、USB 电缆转接驱动器... 在这种情况下、CDP 模式将正确、Windows 将不会发出警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它可能会起作用、您试过吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有,但我看到这样的解决方案在索尼移动, Windows 认为是一个 HID 设备.