This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8F003:用于此 EMI 滤波器的 IBIS/SPICE 模型(TPD8F003DQDR)。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F002-Q1, TPD8F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330080/tpd8f003-ibis-spice-model-for-this-emi-filter-tpd8f003dqdr

器件型号:TPD8F003
主题中讨论的其他器件:TPD6F002-Q1

你(们)好。

可以为该 EMI 滤波器(TPD8F003DQDR)获得 IBIS/SPICE 模型吗?  使用 ANSYS HFSS 软件进行初始 SD 卡设计验证时、我们有要求并需要此 ECAD 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、该器件没有 IBIS 或 SPICE 模型。  是否是使用模型验证设备的唯一方法? 这适用于特定客户吗?  

    请告诉我。  

    此致!  

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@

    感谢您的收看。 是的、紧急需要仅通过 ECAD 软件进行验证。 在达到 EMI/C 合规性之前、我们需要验证和验证。 如果在 TI 中、如果存在与此规范等效的内容、则该 IBIS 模型此时也很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPD8F003是一款我们计划很快停产的器件、但其库存期为10年。 因此、我们未计划为器件生成 IBIS/SPICE 模型。 我们确实有一个类似 TPD6F002-Q1的器件、它有一个 IBIS 模型。 我将在要查找的位置附加链接。  

    TPD6F002-Q1 (链接):向下滚动至"设计工具和仿真"部分、您将能够看到 IBIS 模型。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。  我将检查此替代器件型号。