This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55189A:需要有关(0至70摄氏度)额定值的信息。

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: MC1489A, SN55189A, SN75C189A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329638/sn55189a-need-information-on-the-0-to-70degc-ratings

器件型号:SN55189A
主题中讨论的其他器件: SN75C189A

您好!

  由于 MC1489AN 处于 LTB 中、我们计划将 MC1489AN 替换为 SN55189AJ。  

MC1489AN 的工作温度范围是0°C 到70°C、 SN5518952的工作温度范围是 –55°C 到125°C。  

 对于 MC1489AN (1.55V 至2.25V)   器件、0°C 至70°C 和 SN55189AJ (1.30V 至2.65V)器件、正向输入阈值电压不在–55°C 至125°C 处提供。 我想知道 SN55189AJ 是否 在 0°C 至70°C 工作、它是否具有与 MC1489AN 相同的值?  

 对于 MC1489AN (0.65V 至1.25V) –55°C  器件、0°C 125°C 至70°C 和 SN55189AJ (0.35V 至1.6V)器件、不提供负向输入阈值电压。 我想知道 SN55189AJ 是否 在 0°C 至70°C 工作、它是否具有与 MC1489AN 相同的值?  

谢谢!  

Komal Garlapati。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MC1489A 和 SN55189A 共享数据表、这通常意味着它们使用相同的裸片。 所有其它特性是一样的、所以我认为 SN55在更窄的温度范围内具有一样的限值。 (但不能保证。)

    您为何不使用 SN75C189A? 只有在 RS 至232总线上使用逻辑电压时、输入阈值电压才很重要(这不太可能、因为您仍然需要使信号反相)。 RS -232信号至少具有±3V、并且不是关键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Komal,

    Clemens 没错、但我也指派了一名 TI 工程师来回应。 他们会在一周结束时回到你身边。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komal:

    正如克莱门斯指出的、这两种设备在这些温度范围内的特性是相同的。 这两款器件之间的主要区别在于接合线的差异、SN55在发货前进行了一套更彻底的检查。  

    -鲍比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的回答。 与 MC1489A 相比、SN75C189A 在阈值电平上有一些细微变化。 感谢您的建议。 我将评估 SN75C189A 、如果这些变化可接受、我将继续进行评估。 (我认为这是可以接受的,因为这些是次要的)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Bobby。 感谢您解释其中的差异。