This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:规格检查

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD7S019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332924/tpd7s019-spec-check

器件型号:TPD7S019

如果未使用 TPD7S019的 DDC 通道、如下所示:

引脚7 VCC_DDC 是否需要连接到3.3V?

2.是否需要在引脚9、引脚10、引脚11和引脚12上执行任何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    1. VCC_DCC 是 DDC_1和 DDC_2电平转换 N-FET 栅极的隔离式电源输入、因此如果不使用 DCC、则应将 VCC_DCC 设为 GNDd。

    2.如果未使用,则这些引脚 可以保持悬空或通过下拉电阻进行 GNDed。

    Br、