This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:TUSB2E22

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329327/tusb2e22-tusb2e22

器件型号:TUSB2E22

您好!

我们想进一步了解中继器的参数测量设置。 请查看以下内容、获取来自 TUSB2E22 数据表的快照。

1) 1)我们需要有关测试通道的进一步说明。

2) 2)阻抗转换公式。

我们还查看了评估板原理图(请在下面进行检查)

电子 USB

3) R5、R9在这里为0欧姆、R6、R8被突出显示为 DNI。 我们是否可以得出结论:R6和 R8电阻器仅用于 R5和 R9需要22欧姆的中继器眼图测量?  

4) 4)对于我们的板载设计、我们可以使用 R5和 R9的0欧姆电阻器遵循 EVB 原理图、因此不会出现阻抗失配问题。

USB 2.0

5) 5) EVB 上的 USB2.0侧不提供根据参数测量信息方框图将143 Ω 分流电阻器连接到 GND、将15.8 Ω 串联电阻器连接到测试通道。 那么、我们是否需要注意 USB2.0侧设计的阻抗匹配?

请澄清。

谢谢。

文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    这些都是好问题。  我需要内部检查、几天后我会继续跟进并提供答案。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    1) 1)我们需要有关测试通道的进一步说明。
    在这种情况下、测试通道两侧都是2m 电缆。   

    2) 2)阻抗转换公式。
    eUSB 侧将50欧姆转换为40欧姆。  USB 侧可从50欧姆转换为45欧姆。  我认为、将 BERT 和示波器用作 Rx / Tx 时需要此电路来实现阻抗匹配、 因为后者具有50欧姆端接、但我将在内部进行检查以确认。

    3) 3) 是的、根据我的理解、只有在使用非标准 eUSB/USB 源时才需要转换。

    4) 4)正确。

    5) 5)如果 Rx / Tx 具有规范中定义的 eUSB/USB 端接阻抗、则不需要进行阻抗转换。  任何 eUSB 或 USB 主机/设备都应具有正确的终端。  

    我将就项目2采取后续行动。  如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢澄清我的大部分问题尼古拉斯...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    没问题。  USB 侧阻抗匹配来自 USB 2.0规范。

    eUSB 端使用相同的技术、但 eUSB 阻抗规格不同;因此电阻值不同。   

    USB
    50+15.8=65.8 Ω
    (65.8*143)/(65.8+143)=45 Ω

    电子 USB
    50+22.1=72.1 Ω
    (72.1*92)/(72.1+92)=40 Ω

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    还有其他问题吗?  否则、请将其标记为已解决。

    此致、

    尼古拉斯