This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:TCA9801的 VILC

Guru**** 2990340 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333281/tca9801-vilc-for-tca9801

器件型号:TCA9801
主题中讨论的其他器件: TCA9509

专家、您好!

我不太明白 TCA9801 VILC 部分的描述。 为什么我们不在 TCA9801的一侧像 TCA9509这样的一侧具有 VILC? 或者、我们是否有 TCA9801的 VILC 规格? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509的 A 侧为电流源。 TCA980x 在 B 侧具有电流源。

    为了区分由自身或另一个器件生成的低电平信号、TCA9509使用失调电压、而 TCA980x 测量由 IILC 指定的电流。 (这就是 TCA980x 不允许在 B 侧使用上拉电阻器的原因;它们将提供未测量的电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    给出了 具有静态电压偏移(SVO)或内部电流源的 I2C 缓冲器同一侧的 VILC 要求。 该 VILC 参数有助于了解器件的哪一侧将总线驱动为低电平。  

     如需更多信息、还可参阅使用 I2C 缓冲器的原因、时间和方法。  

    此致、
    插孔