This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:TCAN3404-Q1和 MAX33040EAKA+T 的比较

Guru**** 1981085 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3404-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332772/tcan3404-q1-comparison-of-tcan3404-q1-and-max33040eaka-t

器件型号:TCAN3404-Q1

大家好、

我有一位客户、他当前计划使用 MAX33040EAKA+T 器件、但愿意了解 TI 的选项。 他主要关心的是尺寸。 我计划向他展示 一种更便宜的 TCAN3404-Q1解决方案、但想知道我们是否有具有类似功能的更小尺寸解决方案?

非常感谢您的考虑!

此致!

杰森·麦克斯韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    SOT 封装是我们目前提供的最小的 CAN 收发器封装。 遗憾的是、我们没有任何产品能够与该竞争对手器件的 WLP 封装相媲美。 我会和我们的开发团队分享这个案例、在将来考虑新的封装选项。

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回复!  

    此致!

    杰森·麦克斯韦

x 出现错误。请重试或与管理员联系。