This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:引脚分配 E 的 GPIO 事件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, HD3SS460, TUSB564, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324880/hd3ss460-gpio-event-for-pin-assignment-e

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: TUSB564TPS65987D和 TPS65987DDK

大家好。

我正在使用 TPS65987D、TUSB564和 HD3SS460设计支持 UFP_D 的定制电路板。

因为我需要获得 VESA 认证、所以我计划像本文档中那样实施。

https://www.ti.com/lit/an/slla403a/slla403a.pdf?ts = 1707955908073&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我能够理解原理图、但我不确定 TPS65987D 的 FW 设置。

我 无法  从技术参考手册中的3.36.2 GPIO 事件中找到控制 HD3SS460的 POL 的相应 GPIO 事件。

我应该将什么 GPIO 事件应用于控制 POL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO 事件不支持引脚分配。  这是通过 I2C 控制器事件完成的。  理想情况是 PD 向重定时器发送 i2c 消息以实现适当的引脚分配和方向:

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我的 GUI 没有单独显示引脚分配事件。

    如何才能看到您 所显示的设置?

    这是我的环境。

     GUI 版本:6.1.4

     配置文件支持的器件: TPS65987DDH(高级)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我发现 TPS65987DDK 可以单独设置引脚分配事件、但我不需要 USB4支持。

    我想使用 TPS65987DDH。 是否可以像您在 TPS65987DDH 项目上展示的那样进行设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    不能将 TPS65987DDH 与 DDK 引脚分配配合使用。

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否是说 TPS65987DDH 不能用于此应用、因为它没有任何适用于控制 POL 的 I2C 或 GPIO 事件?

    https://www.ti.com/lit/an/slla403a/slla403a.pdf?ts = 1707955908073&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否是说 TPS65987DDH 不能用于此应用程序,因为它没有任何适当的 I2C 或 GPIO 事件来控制 POL?

    可以。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢、我明白了。

    我想像本文档一样支持 UFP_D 的"引脚分配 E"、但我不需要 USB4和 TBT。

    问题1

     在本例中、我是否应该使用 TPS65987DDK?  

     在不使用 USB4和 TBT4特性的情况下调整 TPS65987DDK 是否存在任何问题?  

    问题2

     您是否会在此文档中告诉我用于控制 POL 的适当 PD 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS65987DDK 中、您可以选择通过 GUI 禁用 Thunderbolt 模式和 USB4模式。

    大多数 PD 控制器会根据连接器的方向提供 GPIO 事件。

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    在非 Intel 参考设计的应用中使用 TPS65987DDK 是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在非英特尔参考设计的应用中使用 TPS65987DDK?

    可以。  这是正常的。

    此致、

    克里斯