This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:关于 SN75LVCP601上的 SATA 兼容性测试

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329574/sn75lvcp601-about-sata-compliance-test-on-sn75lvcp601

器件型号:SN75LVCP601

大家好、亲爱的

我使用 SN75LVCP601和 SSD。


我正在尝试使用 SN75LVCP601 SSD 的组合来测试 SATA 符合性测试
现在、SSD 不会进入测试模式、因此无法进行合规性测试。

但是、我删除 SN75LVCP601、我可以进行测试。

 SN75LVCP601是否 与合规性测试不兼容?

此致、
Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IBIA-SAN:

    请允许我咨询我们的 SATA 专家并就此与您联系。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德鲁

    请允许我咨询我们的 SATA 专家并就此与您联系。

    非常感谢。 我很感激。

    此致、

    Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kentaro-San、您好!

    我说您的 SATA 磁盘支持 PCIe Gen1或 Gen3吗? 请注意下面的 E2E 主题。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891164/sn75lvcp601-sata-eye-patter-issue

    已注意到 E2E 上至少有两个与此潜在问题相关的帖子。 可能需要微调 EQ 和 DE。 请查看这些案例、并向我们发送示波器屏幕截图和测试设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser-San
    感谢您的答复。

    我的 SSD 支持 SATA Gen3、 SATA 合规性测试是 SATA Gen3。
    EQ 和 DE 已调优。

    现在、我可以访问 SSD、读取和写入。
    但未进行合规性测试。

    我不明白为什么不开始 SATA 合规性测试。
    请帮我。

    此致、
    Iba Kentaro


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kentaro-San、您好!

    请告诉我们在 SATA 合规性方面有哪些故障? 是什么性质的失败。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser-San

    很抱歉这么晚才回复。

    >请告诉我们在 SATA 合规性方面有哪些故障? 是什么性质的失败。

    主机<->SSD
    SATA 兼容性正常。

    主机-转接驱动器- SSD
    它会在我开始合规性测试时停止并失败。

    此致、
    Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以使用的唯一旋钮或控制是去加重功能和均衡器设置。 请从最低均衡器设置开始、然后根据需要增加。 一旦你扫描均衡器设置、-如果我们仍然有问题、你可以从最低去加重开始、然后再次扫描均衡器设置。

    在进行上述实验之前、我们应找出测试停止或失败的原因。 信号可能由于某种原因而无法通过。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nasser

    我们已将合规性测试外包、无法找到问题的原因。

    此致、

    Iba Kentaro