This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410:DS560DF410和 DS560MB410的 sigcon 架构重定时器配置文件

Guru**** 2981990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410, DS560DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332174/ds560df410-sigcon-architect-retimer-profiles-of-ds560df410-and-ds560mb410

器件型号:DS560DF410
主题中讨论的其他器件:DS560MB410、

我希望收到 DS560DF410和 DS560MB410的 Sigcon 架构重定时器配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用"立即申请"按钮在产品页面中申请这些器件的 GUI 以及数据表和其他设计资源。

    对于 DS560DF410、我们实际上使用的是名为"Latte"的 GUI、而不是 SigCon Architect。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    德鲁