This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:VCCA 和 VCCB 要求

Guru**** 2933090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332725/tca39416-vcca-and-vccb-requirement

器件型号:TCA39416

我正在阅读数据表、以了解 VCCA 和 VCCB 要求。

一个区域表示 A 端口和 B 端口上的电压均为0.72V 至1.98V;VCCAVCCB

另一个方面说 、它在 A 侧和 B 侧的工作电压范围均为0.72V 至1.98V、VCCA 必须小于 VCCB、才能正常运行。  

我的问题是、VCCA 是否可以与 VCCB 具有相同的电压电平? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的东兴:

    正确、VCCA 可以与 VCCB 相同的电压、而不会出现任何问题。 但是、VCCA 不得超过 VCCB。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 还有一个关于上升/下降时间加速器的问题吗? 在具有 SCL/SDA IO 开漏设置的 I2C 系统中使用时、此功能是否仍然有效并可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、东兴、

    是的、只要输入信号达到逻辑高电平/低电平的特定电压阈值、上升/下降时间加速器就处于活动状态。 此特性允许更快的上升/下降时间以支持更高的数据速率、尤其是对于 I2C 信号、因为逻辑高电平信号仅由 RC 电路决定、不是由 PMOS 驱动器决定。  

    此致、

    插孔