This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:将 TCAN332用于 I2C

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332345/tcan332-using-tcan332-for-i2c

器件型号:TCAN332
主题中讨论的其他器件: P82B96

使用 TCAN332、I2C 接口的配置如图所示。 但是、I2C 主机适配器只有一个 SDA 和一个 SCL 引脚。 有什么解决方案吗?

我需要从从器件接收数据或 ACK、但没有 SDA 引脚可供使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P82B96可将 I²C Ω 信号拆分为单独的 Tx 和 Rx 方向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean:

    有一种用于通过 CAN 发送 I2C 的 TI 设计、您可以在此处阅读: CAN 上的 I2C TI 设计

    -鲍比