This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:电荷泵纹波频率和纹波电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331192/max3232-charge-pump-ripple-frequency-and-ripple-voltage

器件型号:MAX3232

您好!

我正在将 MAX3232 IC 与3.3V 电源配合使用、 我想降低改变泵纹波对3.3V 电源的影响、因为它用于为电路板上的其他器件供电。 我想在3.3V 电源线上添加一个 LC 滤波器来抑制这种噪声。 您能告诉我滤波器的设计截止频率以及必须选择的电感器的电流额定值是什么吗?

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我们不能保证电荷泵的任何特定频率-它会因负载条件而变化-话虽如此- VCC 上的信号应该是纯直流-因此您希望使截止频率相对较低-但话虽如此、去耦 应该已经有助于稳定 VCC 电压。 可以添加一个额外的滤波器-但我不知道是否有必要、因为 VCC 引脚实际上不会产生过多的纹波。  

    如果您使用电感器、则不需要非常高的额定电流-大约250mA 最大值可能就绰绰有余了-但我们仍然没有真正看到来自 VCC 的纹波电压的问题。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Parker、

    我必须选择的电感器的值是多少? 我需要并联两个22uF 电容器、并使用 LC 滤波器来抑制 VCC 上的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部频率标称值为500kHz、但电荷泵会经过调节、因此实际频率会更低。 上一个问题 显示了大约15kHz 的典型纹波频率、但这可能会根据您的实际负载电流而变化。

    频率为5kHz−3dB 的 LC 滤波器将需要大约22 µH;对于2.4kHz、则需要100 µH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的帮助。

    Manoj,

    帕克今天不在办公室,但明天会得到回应。 不过,克莱门斯的反应是正确的。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    很抱歉耽误了我的时间-但克莱门所说的与电感大小的关系是正确的。  

    此致!

    帕克·道德森