This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:TPD4E001的 SPICE 模型

Guru**** 2580865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331160/tpd4e001-spice-model-for-the-tpd4e001

器件型号:TPD4E001

大家好、

我们将 TPD4E001DBVR 用于我们的一个项目。 我们需要相同的仿真模型(Spice/S 参数)、以便在 ANSYS 仿真软件中验证我们的设计。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    我们目前没有适用于此器件的 SPICE 模型、但我可以尝试将一个模型放在一起。 请告诉我上面的时间轴。  

    此致、

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    请发布符合我要求的型号。 如果你能在一天内给我,那就好了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    我已经开始使用 TPD4E001的 SPICE 模型。 我会尽量让它在第二天左右完成。  

    此致!  

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    我已经完成了 SPICE 模型。 如果您有任何问题/评论、请告诉我。

    此致!

    麦肯齐

    e2e.ti.com/.../TPD4E001.zip