This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:RGMII TX 和 RX 抖动规格

Guru**** 1753810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323536/dp83867cr-rgmii-tx-and-rx-jitter-specification

器件型号:DP83867CR

您好!

我正在寻找 DP83867的 RGMII TX 最大抖动数及其 RX 端口可耐受的最大抖动。 这是为了计算剩余的两个 DP83867 PHY 之间介质的抖动预算。 涉及1GbE 链路。

我在任何地方都找不到此类信息、但请将我定向到文档或论坛主题帖(如果有)或共享此类信息。

非常感谢

塔里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarik:

    遗憾的是、 对于 RGMII 通信的 TX 和 RX 端口、我们没有具体的抖动规格。 我想请问您要查找的抖动预算是多少?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hillman 的回答。 但不幸的是、您没有这样的数字。 我不在寻找具体的抖动预算。 我打算通过无线连接来连接您的两个以太网、并且我需要知道我手头的抖动预算(基于 PHY 的 RX 和 TX 抖动参数)、以便估算我的连接可以处理的射频链路预算。

    我可以从您的竞争对手处找到适用于以太网的此类数字、因此我想对 TI 的 PHY 进行类似的评估。 如果没有此类数字、我可以对您的 EVK 进行专门测量、但我只会得到"典型"数字、这样无法得出最大值(考虑过程、温度影响)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarik:

    希尔曼今天不在办公室,明天会回应。

    但是、作为对您声明的回应、 您能否提供一个方框图以说明如何通过无线连接 PHY?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我不能在这里透露所有的细节。 假设我获取一个 PHY 的 RX 和 TX RGMII 差分信号、并将它们连接到第二个 PHY 上的对应信号、同时信号会通过传输介质。 我的目标是了解我可以为该介质保留多少抖动预算、无论其产生方式如何。

    再次感谢

    塔里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarik:

    遗憾的是、我们无法获得准确的 RX 和 TX 抖动数字。 如果可能、您能分享想要的抖动预算范围吗? 我们可以根据您的要求在内部与团队联系。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    30%.UI 中的内容会很好。

    塔里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarik:

    30%的 UI 应该适合 TX 和 RX 抖动预算。

    只是想确保我的理解是正确的。 我可以问一下、以您查找的单位秒为单位的30%UI 值是什么? 您的 PHY 以多高的速度运行?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    "对不起,我不小心给弄丢了。"

    我计划使用1GbE 和2.5GbE、这意味着实际数据速率将为1.25 Gbps 和3.125 Gbps。 30%UI 将分别为240ps 和96ps、这是介质可在 PHT TX 和 PHY RX 之间添加的最大抖动量。

    塔里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarik:

    Hillman 目前不好,请在2月29日星期四之前跟进。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarik:

    感谢您的计算。 DP83867PHY 只能支持高达1GbE、因此我将把最大抖动值参考为240ps。 DP83867PHY 的 RX 和 TX 抖动在 30%UI 内。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我很抱歉,但这对我来说并不清楚。 上面的情况是否证实了在1GbE 模式下、 DP8386PHY RGMII RX 能够维持与 DP6886PHY RGMII TX 的最差抖动输出之和+ 240ps 一样高的数据抖动?

    塔里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarik:

    我可能无法理解您的要求。  我们只设定 RGMII RX (输出信号)的抖动低于30%UI 的规范。  RGMII TX (输入信号) 可以承受30% UI 抖动、但确保设置和保持时间大于抖动容差。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    好的 、但是这样输入可能能够耐受超过30%UI、因为30%是最大值(并且输出抖动可能高达30%UI)、然后介质将不会有任何抖动预算。

    如果输出最大抖动为 x、输入容忍的最大抖动为 y、则最大介质抖动将为 z = y - x、这是我希望获得的 z 值。

    我希望我的问题是清楚的,至少让你看看你是否能 回答。  

    再次感谢您的帮助

    塔里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarik:

    很抱歉 Miss 了解您的要求 Tarik、我认为我没有您要查找的信息。

    --

    此致、

    林希尔曼