This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:电平转换功能

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332718/tca9548a-q1-level-shifting-capabilities

器件型号:TCA9548A-Q1

我想使用 TCA9548A-Q1将 I2C 总线从控制器侧的1.8V 电平转换为下游通道的3.3V 电平。 这似乎是可行的、但数据表中的文本显示器件"...也可用于电压转换、允许在每个 SCN/SDN 对上使用不同的总线电压、从而使1.8V、2.5V 或3.3V 器件可以与5V 器件通信。" 这是否意味着至少一个通道必须以5V 电压运行?

我的 VCC 由1.8V 电源供电、SDA/SCL 和 RESET 会上拉至1.8V、并且下游通道 SDN/SCN 都会上拉至3.3V。 器件是否会在此配置下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的文本仅意味着两对的电压是独立的。

    您的配置将起作用。