This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:在 DP83TC812物理层 PMA 模式中有锯齿波1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329534/dp83tc812r-q1-there-is-sawtooth-wave-in-dp83tc812-physical-layer-pma-mode1

器件型号:DP83TC812R-Q1

大家好、以太网团队、

我的客户使用 DP83TC812、他们发现 在 PMA 模式1下的 DP83TC812物理层(DP/DN)处有锯齿波。 您是否曾解决过此问题?

1.您能帮我们分析一下原因吗?  

请使用您的 EVM 进行测试、并使用  相同的测试方法向我们展示示波器波形;

3、以太网通讯正常,测试结果通过,我的客户想知道有什么风险?

e2e.ti.com/.../DP83TC812-_69720674425C_PMA-mode1-_E053A0522F957F9FE26CEE959898_.pdf

此致!

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您已经展示了预期的波形。  我看到发送器压降测试通过、没有问题。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、您能否 使用您的 EVM 进行测试、并  使用相同的测试方法向我们展示示波器波形? 我的客户希望我们可以提供它,谢谢!

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    当然、我将在明天提供波形。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    这是来自 EVM 的图像。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的测试图像、我想知道为什么我们会有这个 锯齿波? 您能解释一下原因吗? 提前感谢!

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    这是由于内部滤波器用于生成测试图形、这是预期行为。 您可以看到发送器压降测试的通过结果、这是没有问题的。

    谢谢。

    大卫