This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:与 IBIS 7.0兼容的产品列表

Guru**** 2819235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331735/sn75lvcp601-list-of-products-compatible-with-ibis-7-0

器件型号:SN75LVCP601

您好!

我无法从网络上的产品页面查看 IBIS 版本。 是否有办法检查哪些 TI 产品与 IBIS 7.0兼容?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是在几年前开发的。 现有的大多数信号调节器件都提供 IBIS-AMI 模型。

    1)。 这是否适合您的应用?

    2)。 请告诉我们终端应用或方框图、以便我们更准确地提供一些建议。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    主要组件是 MCU。 我们正在寻找采用 ibis ver7.0或更高版本的型号、确切的型号并不重要、因为它用于验证未来开发所需的器件。 请告知我是否有办法查找 TI 发布的与 ibis ver7.0或更高版本兼容的模型。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我不知道 IBIS 7.0支持情况。 对于高速信号调节器件、仅 IBIS 还不够好、因此我们使用 IBIS-AMI 模型。

    此致、Nasser