This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:2x4双工情况下的通道数

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329360/ds160pt801x16evm-lane-count-in-case-of-2x4-bifuraction

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:DS160PT801

您好!

我将针对2x4分叉模式使用 DS160PT801重定时器。 请告诉我、Lane0将会有哪些组合?

TX 的 A_PET0和 A_PETR0

RX 的 B_PET0和 B_PETR0

将创建一个通道(LANE0)

请确认、我的理解是否正确?

其他查询

1.如果我不使用 EEPROM、那么我们可以通过 I2C 通过 SoC 对其进行编程吗?

2.由于我是把它用在背板上的独立的时钟架构上,那么终端在锁上需要什么呢?
REFCLK+/-引脚、因为它是输入基准时钟。

3. A 端口和 B 端口可以互换-意味着任一端口都可以连接到 SoC 或背板?

谢谢

萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    重定时器的通道编号在 PCIe 链路训练期间由协议分配。  示例2x4配置为:

    • x4链路1:通道 A0-A3、B0-B3
    • x4链路2:通道 A4-A7、B4-B7

    请查看 PRT

    1. 可以、重定时器可在系统 PERST#保持低电平时通过 SMBus 编程。 请注意、即使不使用上拉电阻器、EEPROM SMBus 线路上仍然需要上拉电阻器。
    2. 我不确定我是否完全理解这个问题。 您能否具体说明一下、您在陈述"锁定时的终端要求"时是什么意思?
    3. 是的、这种理解是正确的。

    请注意、如果您有其他与完整数据表或安全文档相关的问题、请联系您的 TI FAE 以获取进一步帮助、或者我们可以通过 E2E 私人消息进行讨论。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题2. 我之所以没有使用 REFCLK,是因为我们有一个独立的时钟架构,那么我们可以保留 REFCLK+(Y5)和 REFCLK-(V5)的浮点输入侧吗?

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    DS160PT801在引脚 Y5和 V5上需要 REFCLK 输入。 这些输入引脚无法在有效配置中进行端接。

    如果需要、DS160PT801可以使用单独的 PCIe 参考时钟-数据表第9.3.8节概述了支持的 REFCLK 架构。

    如果您还有关于支持的 REFCLK 架构的问题、请向我发送一条有关 E2E 私人消息。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我有数据表  SNLS550A–2020年12月–2022年7月修订  、其中没有此数据表、还有关于 REFCLK 单独时钟架构的9.3.8部分。

    我的另一个查询是-

    1.如果不使用 EEPROM 和 SMBus( 所选 SoC 不支持 SMBus )、我们可以通过 I2C 线路执行初始闪存吗? 因为在数据表中他们提到-  I2C 配置(高达1 MHz)、通过  外部 EEPROM 或 I2C 控制器。  请确认

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    我很抱歉混淆了,我本打算说明第8.3.8节。

    如果使用 I2C 进行编程、I2C 控制器必须遵守 DS160PT801数据表第7.7节中概述的 SMBus 时序要求。 您是否担心特定参数?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

     因此、我需要将 SoC 的 I2C 线路连接到重定时器的 SMBus 线路、而不是重定时器的 I2C 线路。 请确认。

    我还有几个问题-

    1.如果我使用的是1x8单芯片配置、那么以下引脚将连接什么?- PRT0_RST#、PRT1_RST# 和 MODE 引脚

    2.请让我知道 REFCLK I/P 引脚的 I/O 标准电平(HCSL、CML、LVPECL)? 我想知道我们是否需要在 REFCLK 输入引脚上添加交流耦合电容器?

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    请接受我朋友关于发送 E2E 私人消息的请求、以便我们可以进一步讨论这些问题、因为此信息不是公开提供的。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我把私信丢给你了。

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    我已离线跟进您提出的问题。

    此致!
    大卫