This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:使能引脚的内部上拉电阻值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333772/tca9517-internal-pull-up-resistor-value-on-enable-pin

器件型号:TCA9517

尊敬的 E2E 团队:

TCA9517 数据表、功能方框图(第9.2节)显示了带有 VCCB 的使能引脚上的内部上拉。 请分享上拉电阻器值。

此致、

阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    −引脚在最坏情况下具有指定的泄漏电流 Δ V 30 µA、因此电阻器至少为177 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya,

    克莱门斯在这里是正确的。 EN 引脚上拉电阻器(尽管数据表中未指定)处于100k Ω 范围内。 177k Ω 是针对这个上拉电阻器的估算值。 大多数应用都有一个外部上拉电阻器(10k)以增加偏置强度。  

    如果需要精确的上拉电阻值、可以通过测量 VCCB 的电压和 EN 引脚电压、取 VCCB 和 EN 之间的差值 除以泄漏电流来估算。 然而、这只是一个估计量、这是因为有一些泄漏电流由于内部缓冲器驱动器的输入泄漏、不会被这个方法捕获。  

    此致、

    泰勒