This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关 sn65dsi86的问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333880/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

您好:

SN65dsi86适配器芯片具有时序要求、它需要在 LCD 屏幕亮起之前刷写黑色帧、在睡眠屏幕熄灭之前刷写黑色帧、
即在睡眠和唤醒期间添加黑色帧。 如何通过 TI 的适配器芯片实现这一点?
这是屏幕这一侧的规格所要求的、类似于清除信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  

    您能否发送面板的完整数据表? 我相信背面屏幕显示屏幕关闭、因为在未检测到 HPS 之后、屏幕还会显示黑屏。 我认为这是因为检测到 HPD 后屏幕将出现延迟、以便显示来自供电方的视频。

    SN65DSi86作为简单的桥接芯片、无法自行输出任何内容。 您需要在 DSI 源进行配置。