This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130输入要求和链路训练机制

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333459/sn75dp130-sn75dp130-input-requirement-and-link-training-mechanism

器件型号:SN75DP130

您好、TI!

我们的 eDP 转接驱动器项目设计的架构为"具有 AUX 直通功能的仅 DP 配置"
目前遇到的问题是、某些机器在温度为80度时会出现间歇性图像。


在 Windows 下、我们使用 DP 工具捕获 DP 链路的状态、如下所示:


在这种情况下、我们已在 Re 驱动器的主链路输入上进行了眼图测量、结果为失败。
此外、Re 驱动器的输出端、如果在室温下不存在间歇性情况、则眼图测量通过。

您能告诉我 SN75DP130链路训练机制的工作原理吗?
SN75DP130的输入信号要求是什么? 为什么 CPU 在链路训练后输出最低的 VSwing?

谢谢

曾本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、  

    似乎我收到了另一封关于完全相同问题的通信。  

    我将回复该线程、并关闭这个、以便只有一个线程。

    请接受我的友谊,以便我可以向您发送一个私人消息,以确认这与哪个项目相关。

    谢谢。

    扎赫