This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM、复位 PHY 后恢复链路的理想时间是多少?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332984/dp83869hm-what-is-the-ideal-time-to-get-the-link-back-after-resetting-the-phy

您好、专家!
我一复位 PHY、链路就会消失一段时间。 重新建立链路需要几秒钟时间。
PHY 复位完成后的理想等待时间是多少。
我将通过置位 BMCR 寄存器的第15位(复位)来复位 PHY。

提前感谢
曼尼沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manisha:

    我假设您以1Gbps 的速率进行链路。 PHY 需要与其链路伙伴自动协商、因此最多花费几秒钟的时间就是预期行为。 因此、所使用的链路伙伴将对链路时间产生影响。 这对于您的应用而言是否是可接受的链接时间?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gerome、
    感谢您的答复。
    我正在尝试复位 PHY、之后我将关闭自动协商模式。 对于应用程序来说、以几秒为单位的链路时间是合适的。
    我想知道建立链路所需的最长时间。
    在应用程序中、PHY 不会以自动协商模式运行。 以下是初始化 PHY 的步骤。

    • 检查 PHY 是否处于活动状态  
      • 复位 PHY 状态机
      • 等到复位完成
      • 如果复位完成
        • 禁用 自动协商模式将被禁用
        • 通过禁用隔离模式将 PHY 设置为正常模式  
        • 通过禁用断电模式将 PHY 设置为正常模式  
        • 配置 PHY 设备的速度和双工模式   
        • 配置 MDI 交叉模式:设置  
      • 等待链路建立
      • 链路已建立  
    • 如果 PHY 不活动
      • 初始化失败

    谢谢。此

    致、 曼尼沙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manisha:

    对于1Gbps 链路、PHY 需要完成自动协商过程。 如果预期的速度为1Gbps、则不建议将它们配置为自动协商禁用模式。

    链路时间段没有可量化的数据、因为这在很大程度上取决于 DUT 及其链路伙伴。 但是、期望最多几秒钟。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gerome
    感谢您提供的信息。
    在非自动协商模式下可以配置的最大速度为100Mbps。 1Gbps 不用于任何目的。
    链路时间是期间信息、对于进一步调查很有用。
    此致
    曼尼沙