This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867汽车

Guru**** 2938340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332828/dp83867cr-dp83867-automotive

器件型号:DP83867CR

团队成员

TI 是否有适用于 DP83867的汽车解决方案? 或任何其他替换都可以。

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您说 DP83867汽车解决方案是什么意思? 您是指支持10/100/1000Mbps 的单线对 Q 级以太网 PHY 吗?

    遗憾的是、我们当前产品系列中的所有单对以太网 PHY 仅支持单速率(1000Base-T1或100Base-T1)。

    我们还有 DP83848Q、它是 Q 级10/100Mbps PHY、但不是单线对。

    我想请问、使用支持车辆多速率的 PHY 的终端设备和用例是什么? 我使用过的大多数应用都只使用一个、因此了解此用例对我们的市场调研很有用。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果客户在寻找汽车产品、他们是否正在寻找1000Base-T1解决方案? 如果是、DP83TG720是合适的替代器件。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa

    这是激光雷达应用。 他们现在仍处于调查状态。 因此、该规格可能会在将来发生变化。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    感谢您的帮助!

    我将向客户推荐此解决方案。

    BRS

    布赖恩