This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:TSER953

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332492/tser953-tser953

器件型号:TSER953

大家好、

我将使用下面提到的 poc 电路。 我对该 poc 电路有一些问题。

我对 PoC 电路的要求是:

电流= 500mA

额定温度=-20°C 至55°C

频率:25MHz 到2.1GHz

查询1:我当前的要求是500mA。 此电路是否支持所需温度范围内的电流要求? 如果否、请分享、告知我需要遵循哪一个电路以符合我的要求

在提到的文档中、他们说这个电路将只在额定温度为105 C 的250 mA 上工作。

链接: https://www.ti.com/lit/an/snla224a/snla224a.pdf?ts = 1709636066529&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

零部件号:

FB1、FB5、FB6= BLM18HE152SZ1D

L1 = ADM32FSC-100M

R4= CRCW06034K02FKEA

C40、C43 = GRM155R71E104KE14J

C41、C42 = GRM188R6YA106MA73D

如果您有任何疑问、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Krishnan、

    尽管温度范围确实会影响这些网络的载流容量、但与组件、尤其是铁氧体磁珠的饱和行为相比、这种影响很小。 因此、即使温度范围缩小、该网络也不适合500mA。 我建议从您所链接的支持600mA 或更高版本的 PoC 应用手册中选择一个网络来满足您的要求:

    支持超出所需频率范围的网络、例如5MHz - 5GHz 或1MHz 到5GHz、也适用于25MHz - 2.1GHz

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Casey

    我又有一个问题、

    假设我们选择 TDK 网络5、它们仅移除铁氧体磁珠并再增加一个电感器、这样额外的电感器在更高的温度下可以用作更高的电流、并且频率范围也增加了。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishan,

    这里的每个网络都经过了专门调整、以在 FPD-Link 的工作带宽内满足良好的阻抗。 元件选择取决于多种因素、包括电感、SRF 和饱和特性。 如果不使用所有 s 参数文件的组合网络执行仿真、更改网络中的任何组件有时会以并非立即明显的方式显著改变整个网络的性能。 我建议不要对此处提供的网络进行任何更改。

    如果存在我们提供的现有网络之一无法满足的特定网络需求、 然后、您可以与我们分享您的要求(即工作电流范围、温度范围、尺寸等)、我们可以研究其他解决方案、但如果可能、我们建议继续使用预先验证的网络。  

    此致、

    凯西