This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:以最短传播延迟将1.8V 信号转换为 LVDS

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, DS90LV012A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331688/ds90lv012a-convert-1-8v-signals-to-lvds-with-minimal-propagation-delay

器件型号:DS90LV012A
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

尊敬的 TI 团队:

需要一个将1.8V 信号转换为 LVDS 的原理图。

此电路参考以下文档进行设计。

SNLA307–2018年12月

如何使用3.3V LVDS 驱动器/接收器+电平转换器支持1.8V 信号

问题是该原理图将用于需要高精度的模块。 (例如激光雷达等)

DS90LV012A 和 SN74AXC1T45的传播延迟最大值为3.5ns/4ns、因此预计误差较高。

请推荐一种最大程度地减小传播延迟的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 接收器的作用类似于比较器、因此您可以使用任何 LVDS 缓冲器来接收1.8V 单端信号。 查看 如何将3.3V LVDS 缓冲器用作低压 LVDS 驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

    非常感谢! 我来看看这个文档。

    我希望这可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 Clemens 分享这份应用手册。  

    您好、Jinho、TI 应用手册详细介绍了 LVDS 缓冲器可以用作驱动器、它具有较低的传播延迟。  

    此致、Amy