This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867IRRGZT 与 Link-PP LPJG16314A4NL 具有集成磁性元件的 RJ-45兼容

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332748/dp83867e-dp83867irrgzt-compatible-with-the-link-pp-lpjg16314a4nl-rj-45-w-integrated-magnetics

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1、SK-AM62B

您好!

我希望这个不一致性可以得到清除。  我想提请您注意以下5年前的论坛问题...

  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745452/dp83867e-link-pp-rj-45-compatibility

在此论坛问题中、建议不要使用 LINK_PP  LPJG16314A4NL  因为中心抽头连接在一起。  我们正在使用 AM623x (AM6232)和 DP83867IRRGZT (PHY)进行新设计。  我们已购买 AM62x EVK (SK-AM62B 和 SK-AM62B-P1)、它们结合了 AM62x、DP83867和 Link PP LPJG16314A4NL 具有集成磁性元件的 RJ-45。  我能否得到解释、为什么这不建议使用 RJ-45连接器在最近发布的 EVK 上使用了5年后?

此致、

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davey:

    我们可以就此联系各自的团队、但我们仍然强烈建议客户不要将中心抽头短接磁性元件与 DP83867搭配使用、因为该器件的特点是采用这种配置(中心抽头隔离)。 如果客户使用中心抽头短接磁性元件、我们无法保证功能、因为这违反了我们的数据表指南。

    此致、

    格罗姆