This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:-

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333670/sn65dphy440ss--

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

对于 RST 引脚、我们提到在 VCC 之后复位 PHY 至关重要。 在我们的原型设计中、我们使用 VCC 将 RSTn 拉高、目前工作正常。 是否有特定需要根据数据表对其进行修改、或者这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该根据数据表进行修改、以保证正常性能、并在 VCC 电源稳定(即电源已达到建议的最低工作电压)后复位 DPHY440的数字逻辑。  

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您发送编修。

    此致、

    吉万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan,

    不用客气。 如果没有其他相关问题、我将关闭此 TT。

    谢谢。
    扎赫